This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:SN65LVDS100DGK NC 引脚

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118417/sn65lvds100-sn65lvds100dgk-nc-pin

器件型号:SN65LVDS100

您好!

对于特定应用、我们必须消除任何浮点金属  

我的 PCB 表面非常少、我需要优化组件数量

我的目标是将 NC 引脚(引脚1)连接到 VCC 引脚8 (或 GND 或 VBB)

您能否确认此引脚未在内部连接?

如果引脚已连接(偏置)、我不需要连接它(如果是这样、您能提供详细信息吗)

是否可以使内部金属表面与此引脚接触?  如果非常小、我们可能会使其保持未打开状态

谢谢
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    数据表通常不包含有关 NC 引脚是否具有内部连接的信息。 我们需要设计来研究这一点、但遗憾的是、该器件的设计数据库太旧、无法打开。 但是、器件运行不需要此信息-这些引脚只需保持未连接状态即可。

    谢谢

    David