主题中讨论的其他器件:TCA9539、 TCA6424
我正尝试作为一般 I2C 目标与 IO 扩展器 EVM 进行通信,以点亮 LED,我正在尝试在没有 MSP430 Launchpad 的情况下进行通信。 我尝试使用板上的 TCA9539,因为它具有更多的 LED。 但是,我很难正确地解决它。
我最初以为它可能是 I2C 主机、但我可以可靠地与不同的 I2C 目标通信、因此我认为我已经排除了这一点。
我的下一个想法是、如果不使用 MSP430、使用 IO 扩展器 EVM 的设置可能不正确。 用户指南有点难遵循。 为了使 TCA9539正常运行、我需要连接哪些跳线? 我发现可能需要连接接头 J9和 J10,但我不确定这是适用于所有8位 IO 扩展器还是仅适用于特定子集。
或者、您能否建议使用另一个具有更大数量(12个以上) LED 输出且支持 I2C 通信的 EVM?