This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000BASE-X 的建议布局信息

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116730/dp83869hm-recommended-layout-infomration-for-1000base-x

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

我的客户正在寻找采用 DP83869的1000BASE-X 的布局指南信息。
数据表中有一些布局指南、但没有关于1000BASE-X 的信息
你有什么建议吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    您可以遵循 SNLA387中提供的布局指南

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想 SNLA387没有提到1000Base-X (光纤)的任何内容、这意味着 SOP/SON/SIP/SIN/SD 引脚。
    对于光纤用例、我们没有什么东西吗?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    对于光纤、指导是相同的。  请遵循应用手册的 MDI 布线部分。

    唯一需要知道的另一件事是将耦合电容器尽可能靠近 PHY 的发送器引脚(SOP/SON)放置。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    SOP/SON 是否确实需要耦合电容器?
    数据表中没有提到它、EVM 也没有它们。

    此致、
    Obata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    是的、需要使用耦合电容器。 但是、某些 SFP 模块包含这些模块。  

    谢谢、

    David