This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:加电序列

Guru**** 2917410 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, TL5209, DP83825EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116782/dp83825i-power-up-sequence

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83825TL5209DP83825EVM

您好!

 

我的客户对 DP83825的加电顺序有疑问。
它们将为 VDDA3V3和 VDDIO 使用3.3V、并希望使用相同的电源。

但数据表显示“在 VDDIO 完全斜升后,DP83825I 需要 VDDA3V3。” 关于 P 94。
从该说明中可以了解到、如果 VDDIO = 3.3V、则 VDDA3V3和 VDDIO 不能简单连接。

 但是、如果使用内部电源、DP83825EVM 会为 VDDA3V3和 VDDIO 使用相同的电源 TL5209输出。

 下面也来自数据表、T2指定 VDDIO 到 AVDD 延迟。 未指定最小值。

然后、这只是一个确认。

如果 VDDIO = 3.3V、是否只需将 VDDA3V3和 VDDIO 绑定到实际不接受?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    您可以假设 T2的最小值为0ms。 要求是 VDDA3V3启动前必须完全斜升 VDDIO。  

    EVM 上不会考虑这一点、它可能仍然工作正常、但不能确保随时间推移实现最稳健的稳健性。 请针对您的用例遵循上述建议。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    好的、我知道必须在 VDDA3V3电源轨上放置一个负载开关或一些东西。
    数据表上的图1必须与下面的图1类似(我添加了一条红线、以明确"t2"的起点是"t1"的最后一个终点)。
    你同意吗?



    我还有一个问题不是 DP83825、而是 DP83826。
    根据 DP83826数据表、VDDA3V3和3.3V VDDIO 似乎可以简单连接。 这种理解是否正确?
    DP83825和 DP83826之间的电源设计是否不同?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我同意您图片中的红线、是的。  

    我将在本周晚些时候向您回复有关826个问题的信息。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    DP83826上的电源定序要求是固定的、因此它不同于 DP83825、是的。

    谢谢、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。  
    因此、VDDA3V3和3.3V VDDIO 可以简单地连接到 DP83826中。 对吧?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    戴维