This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E-EVM

Guru**** 2758185 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117998/dp83td510e-evm-dp83td510e-evm

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: DP83TD510E

DP83TD510E-EVM 在原理图设计中未实现数据线供电。

您能否分享 PoDL 的原理图或应用示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我应该使用哪种变压器 L1、L2和 L3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供了有关 DP83TD510E、SNLA395和 SNVAA25A 的一些应用手册。

    此致、

    Gerome