This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:TCA6416A 和局部电源运行

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117855/tca6416a-tca6416a-and-partial-power-operation

器件型号:TCA6416A

可能涉及的人员、

我们希望 通过3.3V SMBus 操作 TCA6416A、但让它驱动/接收1.8V IO。 加电时序要求是什么? 该器件是否支持部分上电操作而不会泄漏?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于该系列器件、必须先为 VCCP 通电、然后 VCCI 才能通电、否则器件会在总线阻塞的情况下通电。 这在很大程度上不是计时要求、而是电压电平要求。 要考虑通电的 VCCP 的电压电平为1.4V。 这是上电复位的最大电压。 一旦 VCCP 达到1.4V、就可以接通 VCCI。 根据您的电源、您可以确定系统的时序要求。

    该器件支持部分上电操作。 VCCP 与 VCCI 电源之间不应存在反向偏置。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    对于该设计、我们在 VCCP 之前为 VCCI 供电、但我们将 GPIO 扩展器保持在复位状态、直到达到 VCCI 和 VCCP 电源正常状态。 这可以防止"总线卡滞"情况吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    阻塞总线只会在某些器件上发生、并且在 VCCP 通电之前发生。 一旦 VCCP 上电、卡住的总线应该被清除。 保持复位应该可以、但可能甚至不是必需的。

    最棒的

    Chris