This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:有关合规性测试的队列

Guru**** 2952710 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109617/dp83867is-quetions-regarding-compliance-testing

器件型号:DP83867IS

我正在使用 DP83867IS 为设计提供支持;该电路板正在进行合规性测试。
"峰值输出电压"测试返回"失败"。 (振幅似乎有点太低- 请参阅随附的结果)

该测试遵循 TI 关于合规性测试的测量设置的文献(SNLA239B)
如文件所述:

PROG_GAIN (0x01D5) UNF_FUNC_MODE = 1.

1) 1)您对正在发生的情况有什么想法吗?

2) 2)是否有用于控制 MDI 输出增益的寄存器?
(类似于 RGMII 的 IO_Impedance _CTRL)

3) 3)能否使用 PROG_GAIN (0x01D5)修改 MDI 输出增益?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您能否分享您的设计原理图。  我们希望在您的 MDI 连接上加倍。

    您是否还可以尝试以下脚本中的合规性测试来测试它并让我知道结果? 以下是脚本:

    • 寄存器0x001F = 0x8000 //复位 PHY
    • 寄存器0x0000 = 0x0140 //1000 Base-T 模式
    • 寄存器0x0010 = 0x5008 //强制 MDI 模式
    • 寄存器0x0009 = 0x3B00 //测试模式1
    • 寄存器0x0025 = 0x0480 //所有通道的输出测试模式

    --

    此致、
    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试使用上述帖子中所述的寄存器设置运行测试。
    仍然无法通过...

    实际上、与寄存器0x01D5 = 0xF508时相比、振幅甚至更低...

    以下功能是否有寄存器设置?
    -哪一个寄存器无法设置 MDI 输出增益? (如 RGMII 的 IO_Impedance _CTRL 寄存器)
    -是否可以使用 PROG_GAIN (0x01D5)设置 MDI 输出增益?

    在内部确认是否可以提供原理图;或了解详细程度...

    此致、
    Darren

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您还能让客户在将寄存器0x01D5写入0xF508时更清楚地看到它们是否能够读取寄存器0x01D5。 客户在写入寄存器0x01D5时是否使用扩展寄存器库?

    我将等待 PHY MDI 侧原理图的响应。

    --

    此致、

    林山民