This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:引脚分配

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118071/ds280df810-pin-outs

器件型号:DS280DF810

各位专家:

你好。

对于 DS280DF810、第6页、顾名思义 N 是指引脚"READ_EN_N"的低电平有效吗?与此数据表中的此引脚"ALL_DONE_N"类似、引脚的热保持仅为 RXnp.RXnN? 或者还有其他引脚、哪个片上眼图张开度监视器(EOM)会对其进行反射?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds280df810.pdf#page=6

此外、测试引脚的信号类型、用户是否可以用作输入?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    见下文答复。

    • 对于 DS280DF810、第6页、顾名思义 N 是指引脚"READ_EN_N"的低电平有效吗?与此数据表中的此引脚"ALL_DONE_N"类似、引脚的热保持仅为 RXnp.RXnN?
      • 数据表(引脚功能)中的表1提供了您要求的引脚详细信息。 READ_EN_N 函数取决于 EN_SMB
    • 或者还有其他引脚、哪个片上眼图张开度监视器(EOM)会对其进行反射?
      • 可将 INT_N 引脚(中断引脚)配置为在重定时器输入眼图张开值不满足某些阈值时置为有效。 请参阅数据表中的 INT_N 详细信息(请参阅"中断信号"子部分)
    • 此外、测试引脚的信号类型、用户是否可以用作输入
      • 测试引脚定义也显示在数据表中。 它们是输入、电压逻辑是 LVCMOS。 这些引脚是保留的;您应该将它们接地或保持悬空

    谢谢、

    Rodrigo Natal