This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800:IBIS-AMI 模型中的链接器错误

Guru**** 2913820 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115394/ds125br800-linker-error-in-ibis-ami-model

器件型号:DS125BR800

您好!

在 ADS 仿真中使用 IBIS-AMI 模型时遇到问题。

使用 IBIS 模型(包括示例项目)启动仿真时、我会遇到以下错误:

在网表平坦期间、DS125BRxxx_Rx_AMI 中的 hpeesofsim 检测到错误。
   无法加载 AMI 库'/localstore/basvdh/ads_proj/ibis_TI_DS125BR800_IBIS_AMI_v2/example_projects/安 捷伦_ADS_2011.10/data/DS125BRxxx_RX_11_2012_x64.SO'。
   请检查您的 IBIS 文件中是否包含 AMI 库(DLL)
   为64位 Linux 平台指定了和
   是否与 IBIS 文件存储在同一文件夹中。
   链接器错误:'/localstore/basvdh/ads_proj/ibis/TI_DS125BR800_IBIS_AMI_v2/example_projects/Agilent ADS_2011.10/data/DS125BRxxx_Rx_11_2012_x64.so:未定义符号:S_FINI'

我不确定如何解决此问题、因为我找不到 s_fini 库中的任何内容?

我在 Redhat 8.6上使用 ADS 2022.1

提前感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bas、

    我刚刚使用了 ADS 2020、并且能够进行仿真(请注意下图)。 我认为这可能与 ADS 版本相关、也可能与操作系统相关。 我们在窗口中验证这些模型、并使用 ADS 2020验证这个模型。 也许您的设置中的某些文件路径可能没有相应设置。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    感谢您的回答。 我可以确认该型号在 Windows 下工作正常。

    由于我们设置了仿真环境的方式、我仍然对使用 Linux 感兴趣。 我们有一个专门用于 ADS 仿真的快速服务器。 有时、由于节点锁定许可证功能或在我的情况下是 ASIC 设计套件、切换到 Windows 并不实用。

    我正在使用的操作系统得到 ADS 的官方支持、因此我认为.so 应该可以正常工作。 顺便说一下、我在使用 ADS2020时会得到相同的误差。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bas、

    我曾预期过在 Window 中使用 ADS 2020、否则 Linux 应该以相同的方式工作。 但是、我们在窗口环境中验证这些模型、并且在 Linux 环境中可能存在一些不一致。

    此致、Nasser