This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:从 SN75188NSRG4替换为 MAX232NS

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118053/max232-replacement-from-sn75188nsrg4-to-max232ns

器件型号:MAX232

大家好、

在客户的系统中 、使用了 SN75188NSRG4、但客户正在考虑  在下一个项目中将 SN75188NSRG4与 MAX232NS 重置。 他们是否需要注意任何问题?

 SN75188NSRG4采用+/-12V 电压。 他们还想确认  、在使用 MAX232NS 时、他们可以获得与 SN75188NSRG4相同的性能。 在这方面、您能不能发表任何意见?

数据速率为 9600bps。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    SN75188NSRG4需要比 MAX232NS 更高的电源电压。 MAX232不能接受+/-12V 电源-它 通过内部电荷泵生成更高的电源轨。 它具有与在+/-9V (典型值+/-7V)下运行 SN75188NSRG4相似的输出电压、因此在+/-12V 下、SN75188NSRG4很可能输出更高的电压幅度。  

    MAX232还需要外部电容器来完成 IC 中包含的电荷泵电路。  

    MAX232是2通道 TX/RX、其中 SN75188NSRG4仅是4通道 TX。  

    由于这些器件在架构上有很大不同、我认为这不是最适合的器件、因此该系统中的器件有哪些要求-您能告诉我、以便我了解我们是否有更好的应用选择?

    最棒的

    Parker Dodson