This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:需要完整的数据表、仿真模型、确认器件存在

Guru**** 2952220 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115324/ds160pt801-need-full-datasheet-simulation-models-confirmation-the-part-exists

器件型号:DS160PT801

您好!

我希望在即将推出的设计中使用这款 x8 Gen4 PCIe 重定时器、但我无法确认器件是否实际存在。  在 TI 网站的一个区域中、它指示器件处于"活动"状态、但在另一个区域中、它指示"预览"、请参阅以下内容:

活动:  https://www.ti.com/product/DS160PT801/part-details/PDS160PT801C0ACBT

预览:  https://www.ti.com/product/DS160PT801

对 TI 的问题:

 1.该器件是否实际存在且可订购?  如果是、正确的可订购 PN - PDS160PT801C0ACBT 或 DS160PT801C0ACBT 是什么

2. TI 能否提供有关此组件的完整数据表?  在线数据表更多地是摘要。

 3. TI 能否为此组件(IBIS-AMI 或等效元件)提供仿真模型?

4. TI 能否确认此部件是否符合发布的 Intel PCIe Gen4重定时器通用规范、该规范位于  :https://www.intel.com/content/www/us/en/io/pci-express/pci-express-gen4-retimer-features-tech-brief.html

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    零件确实存在。 您发布的有效链接是 C0预量产芯片在产品发布前请求并尝试的链接。   在器件发布后、这些器件将被淘汰、这可能是没有可请求的原因。   

    DS160PT801的最终版本尚未发布、因此主页显示处于"预览"状态。  我无法在此公共论坛上共享与发布日期或器件相关的信息。  贵公司是否有 TI 现场/销售联系人?  如果是、我建议联系他们了解更多信息。   

    器件发布后、您应该能够直接从 DS160PT801登录页面请求此信息。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:  

    请告诉我这是否回答了您的问题。  

    谢谢、

    Nicholaus