This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:在 PCI 总线卡上支持“PCI<->PCIe”功能?

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117663/xio2001-support-pci---pcie-function-on-pci-bus-card

器件型号:XIO2001

您好!

您能否按如下方式支持 XIO2001器件?  换言之,XIO2001是否支持 PCI 总线卡上的“PCI<->PCIe”功能?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。XIO2001仅适用于 PCIe 上行和 PCI 下行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ladisc-San、

    感谢你的答复。  我还有一个问题。  TI 是否拥有可支持上述系统的器件?   如果是、请告知我们正确的器件。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、TI 不生产任何其他 PCI/PCIe 桥接器。