This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:用于显示器的 RGB 转 DSI 转换器

Guru**** 2693885 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115954/ds90c385a-rgb-to-dsi-converter-for-a-display

器件型号:DS90C385A

大家好、团队、

我们的 KMM 客户正在寻找一种解决方案、了解如何使用 RGB 接口 MCU 控制 DSI 显示。

 DS90C385A 是否可用于此目的?

在本例中、哪些 LVDS 规格对于 LCD 接口至关重要?

如果  DS90C385A  不是正确的器件、您能不能建议另一种解决方案如何将 RGB 转换为 DSI。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    感谢您与我们联系。 我们明天会回来。

    此致、

    Abdulrahman Tabbaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    DS90C385A 生成 LVDS 输出、不能用于 DSI 显示。 遗憾的是、我们没有生成 DSI 输出的产品、因为这种情况很少见。

    此致、

    Abdulrahman Tabbaa   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Abdulrahman,感谢你的答复。

    但是、如果我们 不考虑  DSI 接口、而是普通的 RGB 到 LVDS 转换器。

     是否可以在 DS90C385A 上实现此类转换器?

    TI 是否提供 了将 RGB 转换为 LVDS 的 DS90C385A 或类似器件的示例?

    客户希望 将此部件用于1280x480像素左右的 LCD。 在选择 DS90C385A 或类似器件时、应考虑 LCD 的规格是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    可以使用 DS90C385A 实现常见的 RGB 到 LVDS 转换器。  

    对于 LCD 显示屏、像素时钟应保持在87.5MHz 以下。 像素时钟的计算方法是将分辨率(有效像素和消隐)与帧速率相乘。 根据您提供的分辨率、将 LCD 与 DS90C385A 配合使用时不会出现太多问题。

    此致、

    Abdulrahman Tabbaa