This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:IIC 上拉电阻器值

Guru**** 2929330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117608/tca9617a-iic-pullup-resistor-value

器件型号:TCA9617A

你好,μ A

根据参考设计的公式,IIC总线的上拉电阻范围由下面公式计算 μ A

我的问题是Rp Ω(IOL是指那个芯片的电压和电流,MCU还是IIC芯片?是实测值还是手册的典型值或者最大值?)公式中的VCC,VOL、Ω

Cb是怎么得到的?是测量还是计算?μ A

谢谢。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英文译文:

    您好!

    IIC 总线的上拉电阻范围根据参考设计根据以下公式计算得出

    我的问题是 RP (min)公式中的 VCC、VOL、IOL 是指该芯片的电压和电流。 MCU 还是 IIC 芯片? 它是测量值还是手册中的典型值还是最大值?

    如何获得 CB? 测量还是计算?

    谢谢。

    您好、Chambin、

    输出低电平电压(VOL)和输出低电平电流(IOL)是 I2C 器件在特定时刻(通常是 I2C 控制器)讲话的特性。 您可以在器件数据表中找到其中的一些电气特性。 通常情况下、使用最小值和最大值进行最坏情况分析(如适用)。

    总线电容(CB)值可根据总线及其连接负载的特性进行估算、也可在应用中进行测量。 两种方式均有效。

    另外、请注意 、我们的中文 E2E 论坛位于 e2echina.ti.com、我们的专家可以在其中进行中文交流。 本论坛主要以英文为单位。

    最棒的

    Danny