This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:LMH0387能否实现与 MADI 规范的兼容性?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0387, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117575/lmh0387-can-lmh0387-achieve-compatibility-with-madi-specifications

器件型号:LMH0387
主题中讨论的其他器件: LMH0397

大家好、

LMH0387能否 实现与 MADI 规范的兼容性?
以下应用手册不显示  LMH0387信息。
https://www.ti.com/lit/an/snla299/snla299.pdf

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yaita-San、

    这很有可能。 请注意、需要更改电容值和输出振幅。 LMH0397的应用手册中也提到了这些内容、但我们需要对 LMH0387器件进行相同的更改。 LMH0397和 LMH0387使用不同的裸片、因此需要微调输出幅值和压摆率、并且可以使用不同的设置。

    此致、Nasser