请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 大家好
如果我们问 TUSB4021BI、您会介意吗?
XI 和 XO 之间有说明 R1 (反馈电阻)、显示为"可选"、如下所示。 
这是否意味着内部存在反馈电阻(1MΩ Ω)?
反馈 电阻用于偏置电压和稳定性。 通常、电阻值为100kΩ Ω 至10MΩ Ω 的范围。
如果有内部1MΩ Ω、则无需插入额外的反馈电阻。
我们的认可是否正确?
此致、
大田松本