This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:XI 和 XO 之间的 R1 (反馈电阻)

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117068/tusb4020bi-r1-feedback-resistance-between-xi-and-xo

器件型号:TUSB4020BI

大家好

如果我们问 TUSB4021BI、您会介意吗?

XI 和 XO 之间有说明 R1 (反馈电阻)、显示为"可选"、如下所示。


这是否意味着内部存在反馈电阻(1MΩ Ω)?

反馈 电阻用于偏置电压和稳定性。 通常、电阻值为100kΩ Ω 至10MΩ Ω 的范围。
如果有内部1MΩ Ω、则无需插入额外的反馈电阻。
我们的认可是否正确?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka :

      如果 存在内部1MΩ Ω、则 R1为可选、不需要插入额外的反馈电阻。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian San

    感谢你的答复。

    我们要确认。
    是否有 内部 μ 1MΩ?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件内部有反馈电阻器。

    此致

    Brian