This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:能否使用 DSI83-Q1并与 DSI84-Q1共享相同的 PCB 布局?

Guru**** 2813505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116666/sn65dsi83-q1-can-i-use-dsi83-q1-and-share-the-same-pcb-layout-with-dsi84-q1

器件型号:SN65DSI83-Q1

我现在正在研究一个具有两个 SKU 的显示项目:单 LVDS 和双 LVDS、并计划使用 DSI84-Q1。 但是、我想知道 是否可以将 DSI83-Q1用于具有  相同 PCB 布局的单 LVDS、将 DSI84-Q1用于双 LVDS?  我知道 DSI83-Q1的数据表中说、RSVD 引脚应"保留并保持未连接状态"。 它是否是必须遵循的规则? 我是否可以使用在 DSI84-Q1所用的保留引脚上仅具有开路存根的 PCB?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DSI84-Q1、也可以将 DSI83-Q1 RSVD 引脚保持未连接状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    首先感谢您的回复。 很抱歉我没有得到你的意见。 请让我澄清我的问题。 谢谢你。

    我的 PCB 布局将 以 DSI84-Q1为基础。 对于单端口 LVDS 应用、DSI84-Q1不会填充到 PCB 上、而是填充 DSI83-Q1、这意味着 DSI83-Q1的 RSVD 引脚将看到 IC 引脚到 LVDS 连接器的布线。 这是允许的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 PCB 布局将 以 DSI84-Q1为基础。 对于单端口 LVDS 应用、DSI84-Q1不会填充到 PCB 上、而是填充 DSI83-Q1、这意味着 DSI83-Q1的 RSVD 引脚将看到 IC 引脚到 LVDS 连接器的布线。 这是允许的吗?  

    • 是的、您仍然可以将 DSI83-Q1 RSVD 引脚连接到 LVDS 连接器。

    谢谢

    David