This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:TMDSCLK 不稳定性

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117157/sn65dp159-tmdsclk-instability

器件型号:SN65DP159

大家好、

客户担心  DP 源的 TMDSCLK 不稳定。 请支持相关问题。

(1)当拉电流器件的 TMDSCLK 频率不稳定时、是否可以控制延迟到灌电流器件的输出直至其稳定?
OE 控制、寄存器控制等是否可能实现?
(2)地址0x09的位3控制和 OE 控制是否相同? 如果没有、请解释差异。
(3)当(1)中的 TMDSCLK 频率不稳定(例如、频率为340MHz 或更高)时、TMDS 输出会发生什么情况?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林新

    请参阅表14、如下所示、  

    它们可以使用三种圈式模式将输出置于高阻态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    第三个问题呢? 不稳定的 TMDS 频率会产生什么问题?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林新

    老实说、我不知道340MHz 是可支持的最大频率、因此我们没有描述 DP159超出其最大条件的特征。

    谢谢

    David