This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:直通开关的开关特性

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117462/pca9306-switching-characteristics-for-pass-through-switch

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G66

您好!

我们的客户计划使用 PCA9306作为具有使能(EN)输入的直通开关。 那么、您能否与我分享 SN74LVC2G66等开关特性?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306的 EN 输入必须由开漏信号控制、因此它永远不会快速。 实际开关速度取决于电路板/布线电容。 您必须在实际电路板上进行测量。

    换言之:如果您关心使能速度、请勿使用 PCA9306。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    此致、
    加藤