This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:连接其他 PCB DOUT 信号

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS208, MAX208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116819/max232e-connect-other-pcb-dout-signals

器件型号:MAX232E
主题中讨论的其他器件: TRS208MAX208

你(们)好

请参阅 随附的文件。

我想连接 PCB1 DOUT1和 PCB2 DOUT1。

有可能吗?

如果不可能、您有什么想法吗?

谨致问候。

e2e.ti.com/.../MAX232E_5F00_question.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能将两个输出连接在一起。 如果它们驱动不同的值、则产生的电压将接近0V

    最佳解决方案是将两个逻辑信号与与与门结合使用、并使用单个 RS-232收发器。

    如果您无法更改 PCB1/2、请在 PCB 3上放置两个 RS-232收发器(或具有更多通道的收发器、如 TRS208/MAX208)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Clemens 建议正确-您不应直接连接到输出、就好像它们驱动不同的状态、而这些状态最坏情况下可能会损坏系统、甚至会破坏数据一样。  需要使用与门或更多输出通道等逻辑电路。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。