This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP102:20K 下拉电阻器

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117235/ds25cp102-20k-pulldown-resistors

器件型号:DS25CP102

您好!

这是 DS25CP102数据表中的引脚说明表。

正确地解释以下20k 下拉电阻内置于 DS25CP102器件中吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    是的、您的理解是正确的。 在数据表中注明的引脚上有内置的20K Ω 电阻器。

    此致、Nasser