This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:TC358748视频输入与 TVP7002兼容

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114828/tvp7002-tc358748-video-input-compatibility-with-tvp7002

器件型号:TVP7002

您好、TI、

我正在处理一个应用、其中我需要通过硬件将一个通道 VGA 输入视频转换为 MIPI CSI-2。

我已选择 TVP7002将 VGA 视频输入转换为并行输出端口。 现在我想使用 Toshiba 的 TC358748 (数据表:toshiba.semicon-storage.com/.../docget.jsp),它支持将输入并行到 CSI-2输出会话。  

我已经尝试为视频块创建方框图。

但我不熟悉视频处理和接口、因此请帮助找到正确的接口。

我不确定 TVP7002和 TC358748是否在并行输出和输入端口上兼容。 帮助我回答以下问题:

TVP7002输出模式支持 RGB/ YCbCr 4:4:4和 YCbCr 4:2:2、而 TC358748仅支持 YUV422 (CCIR/ITU 8/10位)、YUV444、RGB888/666/565和 RAW8/10/12/14。 我应该使用哪种并行接口、以便将这些 IC 一起使用?

TVP7002具有水平和垂直同步信号 HSOUT 和 VSOUT 信号。  而 TC358748具有 似乎不同步信号的 HVALID 和 VVALID 信号。 能否使用 HVALID 和 VVALID 输入连接 到 HSOUT 和 VSOUT 信号?

 TC358748 支持 YUV422 8位 ITU BT.656和 ITU BT.601、而 TVP7002 不支持 10位4:2:2 YCbCr 输出格式。 建议我将视频格式用于这些接口。

谢谢、

罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳克、您好!

    我不确定我是否能够在有限的技术背景下解决这一问题、但我将在明天休假回来后更详细地回顾这一问题、并查看我是否可以就此提供任何建议。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的回复和关注。 是的、如果需要有关这些 IC 的要求和接口的更多信息、请告诉我。

    谢谢、

    罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronak:

    因此、在前面、我要指出、我绝不是这些视频设备的专家。 通常、我只想提及我们在产品页面上没有说明设计支持、但我想尝试尝试一下、因为它主要是一个数据表问题。

    [引用 userid="526321" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114828/tvp7002-tc358748-video-input-compatibility-with -tvp7002]1. TVP7002输出模式支持 RGB/YCbCr 4:4:4和 YCbCr 4:2:2、而 TC358748仅支持 YUV422 (CCIR/ITU 8/10位)、YUV444、RGB888/666/565和 RAW8/10/12/14。 我应该使用哪种并行接口、以便将这些 IC 一起使用?

    根据我的判断、TVP7002输出30位或20位数据。 这基于表6。 同时 、对于 TC358746、我看不到它可以处理20位输入的任何指示。 如果我对这一点很正确、那么这里的其他评论可能只是学术性的。

    [引用 userid="526321" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114828/tvp7002-tc358748-video-input-compatibility-with -tvp7002]2. TVP7002具有水平和垂直同步信号 HSOUT 和 VSOUT 信号。  而 TC358748具有 似乎不同步信号的 HVALID 和 VVALID 信号。 我能否使用 HVALID 和 VVALID 输入连接 到 HSOUT 和 VSOUT 信号?[/QUEST]

    我认为它们可以被视为同步信号。 它们更改了命名规则、但最初是同步信号:

    [引用 userid="526321" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114828/tvp7002-tc358748-video-input-compatibility-with -tvp7002]3.  TC358748 支持 YUV422 8位 ITU BT.656和 ITU BT.601、而 TVP7002 不支持 10位4:2:2 YCbCr 输出格式。 建议我将视频格式用于这些接口。[/quot]

    老实说、这超出了我提供建议的能力、我对这些不同格式的了解不够、无法在这里提供任何指导。 对于这些器件、选择正确的器件、视频格式等超出了我可以帮助的范围、这就是为什么他们说没有可用的设计支持的原因。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的观看。 我检查 e2e 上的其他帖子。 发现有些人过去也面临同样的问题。 TVP7002支持 RBG888、但数据表中未提及这一点。 请查看以下帖子。 查看 TI 的某个解决方案是否可以提供帮助。

    e2e.ti.com/.../changing-tvp7002-interface-from-yuv422-to-rgb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳克、您好!

    如前所述、我们没有针对该器件的设计支持。 您可以自由参考旧帖子等、但我之前分享的内容实际上是我们提供支持的最佳范围。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    是否有适用于 TVP7002的新兼容 IC 可供替代?

    即使这不是引脚对引脚兼容、我也没关系。

    谢谢、

    罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳克、您好!

    我不知道。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我们几乎可以找到问题、然后就可以找到解决方案。

    但我们的软件团队需要监控 TVP7002EVM 上的 HSOUT 和 VSOUT。

    我知道  TVP7002EVM 已停产、但您知道与之合作的任何分销商是否都有此 EVM、我们可以从他们那里购买。

    或查看 TI 库存是否 有可供我们使用的板。  

    谢谢、

    罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳克、您好!

    我对该 EVM 没有任何历史记录、因此我不确定哪些经销商可能拥有该 EVM。 我检查了我知道的常见问题、但没有人做过。

    我也无法跟踪 TI 库存中的任何备用 EVM。

    我能够找到可能对您有所帮助的是 BOM 和用户指南的链接-后者包含原理图。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLER015

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLEU098

    借助这些功能、您可能可以重新制作版本。 很抱歉、我无法提供更多信息、我希望找到实际的 PCB 设计文件、但我不幸运...

    此致、

    Ralph Jacobi