This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:链路延迟

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115165/dp83867ir-link-delay

器件型号:DP83867IR

大家好、

我们在使用 DP83867时发现了 TX/RX 链路延迟问题。 问题导致面板出现需要太多时间的问题。

我们尝试调整 RST 时间、但没有用处。 您以前是否听说过此问题? 谢谢你。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您能否详细介绍一下 TX/RX 链路延迟问题的含义?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我们的意思是两个 IC 级联、连接时间太长。 请参阅波形。 DP83867上电至链路稳定之间的持续时间应为6s。 (LED_0)有时应该更长、比如10s。 你会给我一些建议吗? 谢谢你。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    我可以澄清一下、您有一个 DP83867连接到了它的链路伙伴、问题是您说需要10秒才能建立链路? 是这样吗?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Gerome、

    正确。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    该 DUT 的链路伙伴是什么? 您能否尝试其他链路合作伙伴(其他 PHY、PC 等)并了解这些合作伙伴的链路建立时间是多少?

    您对连接时间有何期望?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    该 DUT 的链路伙伴是什么? 您能否尝试其他链路合作伙伴(其他 PHY、PC 等)并了解这些合作伙伴的链路建立时间是多少?

    我们进行了以下两个实验、

    1.级联三 个 DP83867 (使用三个 PCBA 级联):  

    我们没有关闭第一级(DP83867_1)的电源、而是同时打开第二级和第三级的电源。 我们发现第二和第三个链路时间很长。 但是、如果我们不同时打开第二级和第三级电源、则连接时间会更短。 大约是4S。 但在我们的应用中、我们需要同时打开第二级和第三级电源。d

     

     

    2.将第二个 PHY 更改为另一个供应商的 PHY,操作与上述操作相同(同时打开第二和第三级电源)。 连接时间约为4S。

              

     

    您对连接时间有何期望?

    希望4S 下的连接时间。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我不一定理解设置。 PHY 1、2和3是如何相互连接的? 通过 MDI?

    了解链路是4S、但您在意外情况下报告了10秒的链路时间、对吧?

    此致、

    Gerome