This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230Q:以半波特率运行

Guru**** 2754705 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116981/sn65hvd230q-running-at-half-baud-rate

器件型号:SN65HVD230Q

我的快速原型是 ESP32开发板和我在亚马逊购买的 VP230模块、工作正常(左图)。 除了速度是一半之外、我的板上的所有部件都能正常工作(右图)。 1000k 波特以500k 波特运行、500k 波特以250k 波特运行等

我使用的是从 LCSC.com 购买的 SN65HVD230Q。 下面是我的原理图:

我使用的是公共 esp32_can 库、不排除库软件错误、但硬件中是否存在可能导致此问题的任何应考虑或调试的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该收发器在电气级别工作;总线状态与 D 引脚上的电压保持相同。 问题必须是 ESP 的某处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    Clemens 正确-这纯粹是一款无源器件、没有任何集成数据处理功能。 我是否正确理解了半波特运算是问题所在? 或者、您是否在询问 SN65HVD230Q 是否存在以半波特运行的问题? 就后者而言,这不是问题。 但对于前者来说,不幸的是收发器不会成为导致时钟减半的原因.... 它与软件相关。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家给出的答案、我不熟悉 PCB 开发、只需确认硬件设计没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    当然、感谢您发帖。 如果有任何与 TI 器件相关的可帮助项目、请继续在 E2E 上联系我们。

    最棒的

    Danny