This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:请求重定时器的连接器可行性分析

Guru**** 2929390 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113224/ds100df410-request-connector-feasibility-analysis-for-the-re-timer

器件型号:DS100DF410

您好!

我的客户正在使用具有连接器的 DS100DF410重定时器器件、如下所示。

由于传送问题、他们希望将使用的连接器更改为以下连接器。

e2e.ti.com/.../S_2D00_Parameters-Report.pptx

请检查使用上述连接器是否有任何问题。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    您是否有之前连接器的 S 参数、我们可以将其与之进行比较?

    我建议运行通道的 IBIS-AMI 仿真、以便更好地了解性能。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有以前的 S 参数 数据。  之前、仿真是由 TI 经销商完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够至少与我们分享您正在考虑的最新连接器的 s 参数? 然后、TI 可以使用它们运行一些快速仿真。 我可以从您共享的 s 参数报告中评论、连接器的返回损耗性能看起来有点微不足道。 如果将此连接器用作重定时器电通道的一部分、仿真将帮助我们评估实际存在的问题程度。

    谢谢、

    Rodrigo Natal