This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1EVM:DS90UB949A-Q1EVM:DS90UB948不同像素时钟

Guru**** 2582105 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117065/ds90ub949a-q1evm-ds90ub949a-q1evm-ds90ub948-different-pixel-clock

器件型号:DS90UB949A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

尊敬的 TI:

从 HDMI 信号到 EVM 适配器板的像素时钟大约为139hz、但在转换为 FPD link 信号后、像素时钟变为131hz 左右。

我不知道为什么? 您能为我分析一下吗?

是因为我的显示参数? 它与标准1920×一致、1080的显示分辨率略有不同。

我想与您确认:我是否需要根据此参数将 EDID 再次刷入 EVM 板。

如有必要、您能帮助我提供此参数的 EDID 吗?

非常感谢。

新宇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了便于您分析问题、我将附上串行器和解串器的寄存器值

    SER:

    [寄存器]
    器件= ALP Nano 1 - DS90UB949、连接器1
    注释=""
    日期= 2022年7月12日
    时间= 10:30:31
    寄存器= 0、0x0000.0x18
    寄存器= 0、0x0001、0x00
    寄存器= 0、0x0003、0xDA
    寄存器= 0、0x0004、0x80
    寄存器= 0、0x0005、0x00
    寄存器= 0、0x0006、0x58
    寄存器= 0、0x0007、0xA0
    寄存器= 0、0x0008、0xB0
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x000A、0xC7
    寄存器= 0、0x000B、0x00
    寄存器= 0、0x000C、0x17
    寄存器= 0、0x000D、0x20
    寄存器= 0、0x000E、0x00
    寄存器= 0、0x000F、0x00
    寄存器= 0、0x0010、0x00
    寄存器= 0、0x0011、0x00
    寄存器= 0、0x0012、0x00
    寄存器= 0、0x0013、0x88
    寄存器= 0、0x0014、0x00
    寄存器= 0、0x0015、0x00
    寄存器= 0、0x0016、0xFE
    寄存器= 0、0x0017、0x1E
    寄存器= 0、0x0018、0x7F
    寄存器= 0、0x0019、0x7F
    寄存器= 0、0x001A、0x01
    寄存器= 0、0x001B、0x00
    寄存器= 0、0x001C、0x00
    寄存器= 0、0x001D、0x00
    寄存器= 0、0x001E、0x05
    寄存器= 0、0x001F、0xF7
    寄存器= 0、0x0020、0x4B
    寄存器= 0、0x0021、0x00
    寄存器= 0、0x0022、0x25
    寄存器= 0、0x0023、0x00
    寄存器= 0、0x0024、0x00
    寄存器= 0、0x0025、0x00
    寄存器= 0、0x0026、0x00
    寄存器= 0、0x0027、0x00
    寄存器= 0、0x0028、0x01
    寄存器= 0、0x0029、0x20
    寄存器= 0、0x002A、0x20
    寄存器= 0、0x002B、0xA0
    寄存器= 0、0x002C、0x00
    寄存器= 0、0x0030、0x00
    寄存器= 0、0x0031、0x00
    寄存器= 0、0x0032、0x00
    寄存器= 0、0x0033、0x00
    寄存器= 0、0x0034、0x00
    寄存器= 0、0x0035、0x00
    寄存器= 0、0x0036、0x00
    寄存器= 0、0x0037、0x00
    寄存器= 0、0x0038、0x00
    寄存器= 0、0x0039、0x00
    寄存器= 0、0x003A、0x00
    寄存器= 0、0x003B、0x00
    寄存器= 0、0x003C、0x00
    寄存器= 0、0x003D、0x00
    寄存器= 0、0x003E、0x00
    寄存器= 0、0x003F、0x00
    寄存器= 0、0x0040、0x14
    寄存器= 0、0x0041、0x4E
    寄存器= 0、0x0042、0x00
    寄存器= 0、0x0043、0x00
    寄存器= 0、0x0044、0x80
    寄存器= 0、0x0045、0x00
    寄存器= 0、0x0046、0x00
    寄存器= 0、0x0047、0x00
    寄存器= 0、0x0048、0x01
    寄存器= 0、0x0049、0x68
    寄存器= 0、0x004A、0x01
    寄存器= 0、0x004B、0x38
    寄存器= 0、0x004C、0x04
    寄存器= 0、0x004D、0x00
    寄存器= 0、0x004E、0x00
    寄存器= 0、0x004F、0x00
    寄存器= 0、0x0050、0x97
    寄存器= 0、0x0051、0xA1
    寄存器= 0、0x0052、0x1E
    寄存器= 0、0x0053、0x00
    寄存器= 0、0x0054、0x38
    寄存器= 0、0x0055、0x0C
    寄存器= 0、0x0056、0x00
    寄存器= 0、0x0057、0x00
    寄存器= 0、0x0058、0x00
    寄存器= 0、0x0059、0x00
    REG = 0、0x005A、0xCD
    寄存器= 0、0x005B、0x20
    REG = 0、0x005C、0x02
    寄存器= 0、0x005D、0x06
    寄存器= 0、0x005E、0x44
    REG = 0、0x005F、0x8B
    寄存器= 0、0x0060、0x22
    寄存器= 0、0x0061、0x02
    寄存器= 0、0x0062、0x00
    寄存器= 0、0x0064、0x10
    寄存器= 0、0x0065、0x00
    寄存器= 0、0x0066、0x00
    寄存器= 0、0x0067、0x00
    寄存器= 0、0x0068、0x00
    寄存器= 0、0x0069、0x00
    寄存器= 0、0x006A、0x00
    寄存器= 0、0x006B、0x00
    REG = 0、0x006C、0x00
    寄存器= 0、0x0070、0x00
    寄存器= 0、0x0071、0x00
    寄存器= 0、0x0072、0x00
    寄存器= 0、0x0073、0x00
    寄存器= 0、0x0074、0x00
    寄存器= 0、0x0075、0x00
    寄存器= 0、0x0076、0x00
    寄存器= 0、0x0077、0x00
    寄存器= 0、0x0078、0x00
    寄存器= 0、0x0079、0x00
    寄存器= 0、0x007A、0x00
    寄存器= 0、0x007B、0x00
    寄存器= 0、0x007C、0x00
    寄存器= 0、0x007D、0x00
    寄存器= 0、0x0080、0x00
    寄存器= 0、0x0081、0x00
    寄存器= 0、0x0082、0x00
    寄存器= 0、0x0083、0x00
    寄存器= 0、0x0084、0x00
    寄存器= 0、0x0090、0x00
    寄存器= 0、0x0091、0x00
    寄存器= 0、0x0092、0x00
    寄存器= 0、0x0093、0x00
    寄存器= 0、0x0094、0x00
    寄存器= 0、0x0098、0x00
    寄存器= 0、0x0099、0x00
    寄存器= 0、0x009A、0x00
    寄存器= 0、0x009B、0x00
    寄存器= 0、0x009C、0x00
    寄存器= 0、0x009D、0x00
    reg = 0、0x009E、0x00
    寄存器= 0、0x009F、0x00
    寄存器= 0、0x00A0、0x00
    寄存器= 0、0x00A1、0x00
    寄存器= 0、0x00A2、0x00
    寄存器= 0、0x00A3、0x00
    寄存器= 0、0x00C0、0x05
    寄存器= 0、0x00C1、0x00
    寄存器= 0、0x00C2、0x88
    寄存器= 0、0x00C3、0x00
    寄存器= 0、0x00C4、0x68
    寄存器= 0、0x00C5、0x00
    寄存器= 0、0x00C6、0x00
    寄存器= 0、0x00C7、0x60
    寄存器= 0、0x00C8、0xC0
    寄存器= 0、0x00C9、0x00
    寄存器= 0、0x00CA、0x00
    REG = 0、0x00CB、0x00
    寄存器= 0、0x00CC、0x00
    寄存器= 0、0x00CE、0xFF
    寄存器= 0、0x00D0、0x10
    寄存器= 0、0x00D1、0x00
    寄存器= 0、0x00D2、0x00
    寄存器= 0、0x00D3、0x00
    寄存器= 0、0x00E0、0x05
    寄存器= 0、0x00E1、0x00
    寄存器= 0、0x00E2、0x88
    寄存器= 0、0x00E3、0x00
    寄存器= 0、0x00E4、0x68
    寄存器= 0、0x00E5、0x38
    寄存器= 0、0x00E6、0x00
    寄存器= 0、0x00E7、0x00
    寄存器= 0、0x00F0、0x5F
    寄存器= 0、0x00F1、0x55
    寄存器= 0、0x00F2、0x42
    寄存器= 0、0x00F3、0x39
    寄存器= 0、0x00F4、0x34
    寄存器= 0、0x00F5、0x39
    寄存器= 0、0x00F6、0x00
    寄存器= 0、0x00F8、0x00
    寄存器= 0、0x00F9、0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deser (地址):

    [寄存器]
    器件= ALP Nano 1 - DS90UB948、连接器1
    注释=""
    日期= 2022年7月12日
    时间= 10:30:56
    寄存器= 0、0x0000.0x58
    寄存器= 0、0x0001、0x04
    寄存器= 0、0x0002、0x00
    寄存器= 0、0x0003、0x78
    寄存器= 0、0x0004、0xFE
    reg = 0、0x0005、0x9E
    寄存器= 0、0x0006、0x00
    寄存器= 0、0x0007、0x18
    寄存器= 0、0x0008、0x00
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x000A、0x00
    寄存器= 0、0x000B、0x00
    寄存器= 0、0x000C、0x00
    寄存器= 0、0x000D、0x00
    寄存器= 0、0x000E、0x00
    寄存器= 0、0x000F、0x00
    寄存器= 0、0x0010、0x00
    寄存器= 0、0x0011、0x00
    寄存器= 0、0x0012、0x00
    寄存器= 0、0x0013、0x00
    寄存器= 0、0x0014、0x00
    寄存器= 0、0x0015、0x00
    寄存器= 0、0x0016、0x00
    寄存器= 0、0x0017、0x00
    寄存器= 0、0x0018、0x00
    寄存器= 0、0x0019、0x01
    寄存器= 0、0x001A、0x11
    寄存器= 0、0x001B、0xf5
    寄存器= 0、0x001C、0x3B
    寄存器= 0、0x001D、0x13
    寄存器= 0、0x001E、0x33
    寄存器= 0、0x001F、0x03
    寄存器= 0、0x0020、0x11
    寄存器= 0、0x0021、0x11
    寄存器= 0、0x0022、0x40
    寄存器= 0、0x0023、0x20
    寄存器= 0、0x0024、0x08
    寄存器= 0、0x0025、0x00
    寄存器= 0、0x0026、0x14
    寄存器= 0、0x0027、0x26
    寄存器= 0、0x0028、0x11
    寄存器= 0、0x0029、0x00
    寄存器= 0、0x002A、0x00
    寄存器= 0、0x002B、0x00
    寄存器= 0、0x002C、0x00
    寄存器= 0、0x002D、0x00
    寄存器= 0、0x002E、0x00
    寄存器= 0、0x002F、0x00
    寄存器= 0、0x0030、0x00
    寄存器= 0、0x0031、0x00
    寄存器= 0、0x0032、0x90
    寄存器= 0、0x0033、0x25
    寄存器= 0、0x0034、0x02
    寄存器= 0、0x0035、0x00
    寄存器= 0、0x0036、0x00
    寄存器= 0、0x0037、0x8C
    寄存器= 0、0x0038、0x00
    寄存器= 0、0x0039、0x00
    寄存器= 0、0x003A、0x00
    寄存器= 0、0x003B、0x02
    寄存器= 0、0x003C、0x20
    寄存器= 0、0x003D、0xE0
    寄存器= 0、0x003E、0x23
    寄存器= 0、0x003F、0x00
    寄存器= 0、0x0040、0x43
    寄存器= 0、0x0041、0x1F
    寄存器= 0、0x0042、0x03
    寄存器= 0、0x0043、0x01
    寄存器= 0、0x0044、0x60
    寄存器= 0、0x0045、0x88
    寄存器= 0、0x0046、0x00
    寄存器= 0、0x0047、0x00
    寄存器= 0、0x0048、0x0F
    寄存器= 0、0x0049、0x80
    寄存器= 0、0x004A、0x00
    寄存器= 0、0x004B、0x02
    寄存器= 0、0x004C、0x00
    寄存器= 0、0x004D、0x00
    寄存器= 0、0x004E、0x63
    寄存器= 0、0x004F、0x00
    寄存器= 0、0x0050、0x03
    寄存器= 0、0x0051、0x10
    寄存器= 0、0x0052、0x00
    寄存器= 0、0x0053、0x01
    寄存器= 0、0x0054、0x80
    寄存器= 0、0x0055、0x00
    寄存器= 0、0x0056、0x08
    寄存器= 0、0x0057、0x00
    寄存器= 0、0x0058、0x00
    寄存器= 0、0x0059、0x7F
    寄存器= 0、0x005A、0x20
    寄存器= 0、0x005B、0x20
    寄存器= 0、0x005C、0x18
    寄存器= 0、0x005D、0x00
    寄存器= 0、0x005E、0x00
    寄存器= 0、0x005F、0x00
    寄存器= 0、0x0060、0x00
    寄存器= 0、0x0061、0x00
    寄存器= 0、0x0062、0x00
    寄存器= 0、0x0063、0x00
    寄存器= 0、0x0064、0x10
    寄存器= 0、0x0065、0x00
    寄存器= 0、0x0066、0x00
    寄存器= 0、0x0067、0x00
    寄存器= 0、0x0068、0x00
    寄存器= 0、0x0069、0x00
    寄存器= 0、0x006E、0x00
    寄存器= 0、0x006F、0x00
    寄存器= 0、0x0070、0x00
    寄存器= 0、0x0071、0x00
    寄存器= 0、0x0072、0x00
    寄存器= 0、0x0073、0x07
    寄存器= 0、0x0074、0x07
    寄存器= 0、0x0075、0x08
    寄存器= 0、0x0076、0x00
    寄存器= 0、0x0077、0x00
    寄存器= 0、0x0078、0x00
    寄存器= 0、0x0079、0x00
    寄存器= 0、0x007A、0x00
    寄存器= 0、0x007B、0x6D
    寄存器= 0、0x007C、0x02
    寄存器= 0、0x0080、0x00
    寄存器= 0、0x0081、0x00
    寄存器= 0、0x0082、0x00
    寄存器= 0、0x0083、0x00
    寄存器= 0、0x0084、0x00
    寄存器= 0、0x0090、0x00
    寄存器= 0、0x0091、0x00
    寄存器= 0、0x0092、0x00
    寄存器= 0、0x0093、0x00
    寄存器= 0、0x0094、0x00
    寄存器= 0、0x0098、0x00
    寄存器= 0、0x0099、0x00
    寄存器= 0、0x009A、0x00
    寄存器= 0、0x009B、0x00
    寄存器= 0、0x009C、0x00
    寄存器= 0、0x009D、0x00
    reg = 0、0x009E、0x00
    寄存器= 0、0x009F、0x00
    寄存器= 0、0x00C0、0x00
    寄存器= 0、0x00C1、0x00
    寄存器= 0、0x00C3、0x00
    寄存器= 0、0x00C4、0x00
    寄存器= 0、0x00C5、0x00
    寄存器= 0、0x00C8、0xC0
    寄存器= 0、0x00C9、0x00
    寄存器= 0、0x00CA、0x00
    REG = 0、0x00CB、0x00
    寄存器= 0、0x00CC、0x00
    寄存器= 0、0x00E0、0x00
    寄存器= 0、0x00E1、0x00
    寄存器= 0、0x00E2、0x00
    寄存器= 0、0x00E3、0x00
    寄存器= 0、0x00E8、0x00
    寄存器= 0、0x00E9、0x00
    寄存器= 0、0x00EA、0x00
    寄存器= 0、0x00F0、0x5F
    寄存器= 0、0x00F1、0x55
    寄存器= 0、0x00F2、0x42
    寄存器= 0、0x00F3、0x39
    寄存器= 0、0x00F4、0x34
    寄存器= 0、0x00F5、0x38
    寄存器= 0、0x00F6、0x00
    寄存器= 0、0x00F8、0x00
    寄存器= 0、0x00F9、0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新宇

    这是预期行为- PCLK 实际上没有不同。 您只会看到两侧 PCLK 报告精度的误差幅度。 949和948使用不同的检测方法来测量 PCLK 值、这两种方法都不是很精确。 实际上、949通常比948精确得多。  

    此致、

    Casey