This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:待机异常

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117274/tcan4550-q1-abnormality-in-standby

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您好!

案例1:

1:总线有效、CANFD 封装为8字节以上

2. TCAN4550处于待机模式,在4分钟后才会正常工作。 异常情况如下所示、  

3、即使进入正常模式、故障也不会消失。

案例2:

1、总线使用诊断封装激活、8字节

2. TCAN4550处于待机模式,在4分钟后仍正常,异常情况如下:  

3、即使进入正常模式、故障也不会消失。

案例3:

1、总线上无封装

2. TCAN4550处于待机模式并静音10分钟,这是正常现象。

我的问题是,为什么在待机模式下4分钟后出现异常? 我出什么问题了?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    这种行为听起来像是 SWE 计时器(tINACTIVE)超时并将 TCAN4550置于睡眠模式。 当器件接收到诸如 CAN 总线上的 WUP 之类的唤醒事件并且器件进入(或已经处于)待机模式时、SWE 计时器将启动。 如果器件未在 tINACTIVE 内进入正常模式、器件将自动进入睡眠模式。 在睡眠模式下、SPI 不可用、因此从该接口读取的值可被视为恒定低电平或高电平(全0或全1)。  

    当 CAN 总线上没有通信时、器件永远不会接收到唤醒事件、SWE 计时器也不会启动、因此允许器件保持待机模式。  

    要在初始上电后禁用该计时器、可以设置模式控制寄存器(h0800)中的 SWE_DIS 字段。 这将防止4分钟计时器因唤醒事件进入待机模式而启动。

    请告诉我、这项建议是否能解决这里的行为、以及您是否还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    有道理。 非常感谢您的快速响应。 让我尝试一下您的建议。