This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:100M 光纤 SFP 在 RGMII-SGMII 桥接模式下不工作

Guru**** 2408320 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115971/dp83869hm-100m-fiber-sfp-not-working-on-rgmii-sgmii-bridge-mode

器件型号:DP83869HM

大家好、团队、

DP83869HM PHY 在 RGMII 接口上与 IMx6sx 处理器连接。 我正在使用 RGMII-SGMII 桥接模式接口。

在 SGMII 端、我们连接了 SFP。  1G 光纤和1G 铜质 SFP 在此配置模式下工作正常。

我们面临着100M 光纤 SFP 的问题。 我们无法检测100M 光纤 SFP。

我们非常感谢您的帮助。

谢谢、

前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prerak:

    如果您使用 SFP、请使用100Base-FX 模式、而不是 RGMII 至 SGMII 桥接模式。 请注意、在光纤模式下、速度不是通过自动协商来决定的、因此必须将链路的两端手动配置为相同的工作速度。 如果您也不将链接伙伴配置为100Base-FX 模式、这可能会解释问题。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望为10/100/1000铜线和光纤 SFP 提供热插拔功能。 因此、模式更改选项可能对我们不起作用。

    如果我们在两端配置相同的速度,100米光纤是否可以工作? 使用100Base-FX 模式、我们能够运行100M 光纤 SFP。

    我们希望支持具有热插拔功能的100/1G 光纤和铜线 SFP。  

    任何其他建议也是可以接受的。

    谢谢、

    前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prerak:

    我们尚未将 SGMII 接口与 SFP 结合使用、强烈建议切换到100Base-FX。   

    SFP 连接器仍应在100Base-FX 模式中进行热插拔。 这里的问题是什么?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们有多个用于1G 和100M 铜缆和光纤的 SFP 模块。如果我们切换到100Base-FX 模式、则对于我们来说1G 模块将不起作用、因为我们需要将模式从1000Base-FX 更改为1000Base-X 才能与1G 模块配合使用。 但是、铜 SFP 在这两种情况下都不起作用。

    谢谢、

    前置稳压器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prerak:

    必须将模式指定为光纤或铜线。 没有可自动同时使用的配置。  

    戴维