This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1EVM:笔记本电脑的 HDMI 视频传输问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949A-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116473/ds90ub949a-q1evm-hdmi-video-transfer-issue-with-the-laptop

器件型号:DS90UB949A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

大家好、

我有 一个 DS90UB949A-Q1EVM 串行器套件、它使用 FPD Link 电缆连接到解串器。 我已经完成了串行器 EVM 套件手册、并按照手册中所述进行了跳线设置。 作为参考、我提到 IDX 的设置:#2、MODE_SEL0:#1和 MODE_SEL1:#5、我有一个包含 EDID 数据字节的外部 EEPROM。

该设置包括串行器、解串器、笔记本电脑和触摸显示屏设备。 笔记本电脑使用 HDMI 电缆连接到串行器、而触摸显示屏设备连接到解串器侧。 问题是、一旦我将 HDMI 电缆连接到作为显示源的笔记本电脑、串行器就无法将笔记本电脑屏幕的显示转发到触摸屏显示屏。 虽然某些笔记本电脑工作正常、但某些笔记本电脑无法将串行器检测为显示设备/监视器。 所有笔记本电脑都运行 Windows 10和 Windows 11。

当我将 HDMI 电缆连接到笔记本电脑时、HPD 引脚会被置位、但触摸显示屏上仍然没有显示。

我正在连接使用 TI 提供的 ALP 工具收集的 Ser 和 Deser 的寄存器转储。 这些寄存器转储是从不转发屏幕的笔记本电脑中收集的。  


e2e.ti.com/.../Ser-Device-Data.txte2e.ti.com/.../Deser-Device-Data.txt

下面随附了其中一台笔记本电脑的技术规格、该技术规格是发生问题的原因:  



请帮助我解决此问题。

谢谢你。

此致、
Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    我们似乎已经在这个问题上与您进行了一个线程: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110815/ds90ub949-q1evm-ds90ub949-q1evm-i2c-interfacing-issue-no-i2c-data-read-using-j20-header-without-alp-tool

    因此、我们将在原始主题中继续讨论。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    实际上、在这个主题中、我提到了通过 HDMI 电缆传输视频的问题。 在另一个主题中、我提到我使用 MCU 将笔记本电脑屏幕传输到触摸显示屏、但在该主题中、我要求使用 ALP 工具、在某些笔记本电脑中、笔记本电脑屏幕无法通过触摸显示屏传输。 请再次浏览该帖子。

    如果你发现相似之处、那么我们也可以转到原始线程、我就没有问题了。 我只是不想在同一个线程中混合不同的问题、所以只需为这个不同的问题启动一个新的线程。

    谢谢。

    此致、
    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    很抱歉将这两个线程组合在一起-为了清晰起见、最好将它们分开。  

    您提到了将 MODE_SEL0捆绑到#1和 MODE_SEL1捆绑到#5以及用于外部 EDID 的 EEPROM。 这种搭接组合会将 EDID_SEL 设置为首先查找远程 EDID (解串器上的 EEPROM)、然后在未找到外部 EDID 时使用内部 SRAM、并将 REM_EDID_LOAD 设置为使用内部 SRAM。 请确认您的 EEPROM 是串行器上的本地 EEPROM 还是解串器上的远程 EEPROM? 我想确保您按预期从 EEPROM 加载 EDID。  

    有些笔记本电脑工作正常、另一些笔记本电脑不工作、这一点很有趣。 您是否能够尝试 ALP 的 HDMI 选项卡中的不同 EDID 选项来查看其中是否有任何选项适用于这些笔记本电脑(即、笔记本电脑能够将949识别为显示器)。 我意识到不同的分辨率可能根本不会显示在触摸屏上)? 这些笔记本电脑可能无法生成当前 EDID 指定的分辨率。

    此致、

    Ryan