This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:以太网合规性测试模式4问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116192/dp83869evm-ethernet-compliance-test-mode-4-issue

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

您好!

我正在尝试在此开发板上运行以太网合规性测试。 我按照 SNLA239B 文档中的 PHY 编程说明进行操作 。 尝试在通道 D 上运行测试模式4时遇到问题、我看不到 PHY 的任何输出。 当 PHY 被编程为执行此操作时、我能够看到其他3个通道上的输出。 由于我能够看到其他通道上的输出、我想知道这是否是硬件问题?  

提前感谢您的帮助、

Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您正在为该测试向寄存器0x25写入什么内容? 位7-5将是关注点。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将0x0460写入寄存器0x0025。 因此、位7-5为011、我可以通过读回寄存器来确认这一点。 我正在使用 TI 提供的 USB-2-MDIO 应用。 这基于文档 SNLA239B 中的附录、该附录调用以下寄存器写入:

    001F 8000
    0000 0140
    0010 5008.
    0009 9B00
    0025 0460

    我已成功地对其他3个通道执行了相同的过程、只需更改对寄存器0x0025的最终写入即可。   

    谢谢、

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    如果您将寄存器0x0025的位7设置为1、您是否可以看到通道 A、B、C 上的输出、而不是 D 上的输出?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当我将寄存器0x0025的位7设置为1时、我看到通道 A、B、C 上的输出、但不是 D  

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我无法在我们的 EVM 上重现您的问题。 请检查通道 D 的连接

    谢谢、

    David