This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRIVECABLE04EVK:LVDS 电缆扩展器 DS30EA101/DS30BA101

Guru**** 2907700 points

Other Parts Discussed in Thread: DRIVECABLE04EVK, DS30EA101, DS30BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117009/drivecable04evk-lvds-cable-extender-ds30ea101-ds30ba101

器件型号:DRIVECABLE04EVK
主题中讨论的其他器件: DS30EA101DS30BA101

各位专家:

你好。 在该查询中寻求您的帮助:

客户正在 使用 DS30EA101和 DS30BA101所组成的芯片组设计 LVDS 传输线路(1.5 Gbps、最长20米)。 它们从参考设计 DRIVECABLE04EVK 开始。 但是、它们还必须评估 EMI 保护和过压钳位(使用 TVS 二极管)。

对于 TX 端和 RX 端、您能建议我们使用一些合适的组件吗?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我们在这里没有针对这些器件的具体建议。 客户需要找到在 LVDS 信号区域内未激活的电视、主要问题是 VCM。