This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176A:19.2k 波特的推荐电容旁路

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115757/sn75176a-recommended-capacitive-bypass-for-19-2k-baud

器件型号:SN75176A

您好!

我的客户在 其使用 RS-485驱动器的内部网络应用中遇到 ESD 问题。 根据他们的说法、他们希望绕过网络上的所有7个连接器。    它们可以为19.2K 异步串行增加多少电容负载?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    电容负载连接在哪里?  您是否有参考原理图-因为我不确定器件为什么有七个连接器-如果它们都位于不同的引脚上、答案可能会改变、这些电容器的定向方式也会影响系统。

    2.您能解释一下系统中出现的问题吗? 是否存在干扰? 问题在哪里出现?  

    如果您可以添加上述信息、由于这些器件上没有电容负载规格、因此非常有用、因为它与系统和用例高度相关。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,市场

    下面 只是收到了客户的回复、他们只提供了原理图。

    谢谢你。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    电容器上没有单元-单元是什么、因为读取时它看起来像100mF、但肯定不会工作。 如果是100nF (.1uF)、则仍然不是一个好主意。  

    2.没有端接电阻器-也不建议这样做。  

    如果电容器处于100nF (这是我所假设的-但这应该得到确认)-每条线路上有5个电容器接地(我不确定7来自哪里、因为它不在原理图上)。 并联500nF、19.2K 波特(9.6KHz)时、基频为~33欧姆时的阻抗远低于在这条线路上可以放置的阻抗。 (包括  接地线路上其他收发器的输入阻抗、该值不应小于375 Ω)。 对于每个电容器、您最多可以具有7.5nF 至8nF 的电容-包括电缆/传输线路电容、因此如果传输距离很长、该电容将变得更小。 当使用电容器接地时、它们通常出于 EMC 的原因位于 pF 中(即使是这样、也有更多的首选 EMC 解决方案来接地)  

    如果没有更多信息,我就无法提供可能的解决方案-因为我不建议使用这种解决方案(或大幅降低电容)。 如果他们愿意分享问题所在、我将能够了解我们是否有已知的解决方法或消除有关如何使用该器件进行设计的任何误解。 如果他们提供了更多信息、我可能能够解决问题并提供可行的解决方案、但如果不能解决、则该解决方案将无法工作、总线上的最大负载为375欧姆至接地-这还必须包括其他器件+电缆长度+ 单位长度的电容。 因此、不存在最大容性负载、但除非您大幅减小电容、否则会超出最小阻抗、但我怀疑这会解决问题。

    最棒的

    Parker Dodson