Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 各位专家、您好!
PCA9306DCT 适用于 IBIS。
申请 IBIS、使用 PCA 9306 DCT 进行分析。
使用以下拓扑进行分析、但波形不符合预期。
假定的波形:高电平上升至大约3.3V
这是因为没有进行从1.8V 到3.3V 的电平转换吗?
请确认以下内容吗?
・电路正确吗?(拓扑连接方法)
・PCA9306_DCT 设置(红色)正确吗?
・PCA9306DCT_IBIS_Analysis_using.pdf
・IBIS:pca9306.IBS
/sbc-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/138/pca9306.IBS
此致、
Takada