Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HG, TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044A-Q1
大家好、
在 TCAN1042HG 的 DS 中、TXD 和 STB 在内部上拉至 VCC、内部上拉电阻器的值是多少? 此外、还可以使用足够的外部上拉电阻器来确保微控制器的 CAN 控制器输出保持 TXD 输入的足够位时序。 如何确定外部上拉电阻器的值?

非常感谢。
此致、
杨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HG, TCAN1044A-Q1
大家好、
在 TCAN1042HG 的 DS 中、TXD 和 STB 在内部上拉至 VCC、内部上拉电阻器的值是多少? 此外、还可以使用足够的外部上拉电阻器来确保微控制器的 CAN 控制器输出保持 TXD 输入的足够位时序。 如何确定外部上拉电阻器的值?

非常感谢。
此致、
杨
您好、杨
对于上拉强度、您可以看到器件数据表中将其表征为 IIL、这是低电平输入泄漏电流。 当 TXD 为低电平(~ µA 0V)时、流入 TXD 引脚的电流 µA µA 为25 μ A (最坏情况下介于7 μ A 和100 μ A 之间)。
[~引脚 userid="369099" URL"/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116900/tcan1042hg-pull-up-real-txd"]]如何确定外部上拉电阻器的值?该器件无需外部上拉电阻即可运行。 如果施加了外部上拉电阻、则基于微控制器和整个系统的特性。 如需更多信息、请参阅之前的 E2E 问题:
此外、根据应用、请考虑此插座中的 TCAN1044A-Q1。
最棒的
Danny