This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:以太网多路复用器/多路信号分离器器件建议查询

Guru**** 1889305 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116907/ds100mb203-ethernet-mux-demux-device-recommendation-inquiry

器件型号:DS100MB203

您好!

我的客户正在寻找包括以下功能的1G 以太网多路复用器/多路信号分离器器件。

 -通过 H/W 引脚进行开关控制

 -强调和解串器功能

 1:2/2:1 TX/RX 1端口或2:1/1:2 TX/RX 2端口

 -如果没有1G 设备,则可以使用10G 设备

我找到的是 DS100MB203。 如果有更合适的产品、您会推荐它吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我认为 DS100MB203是 HSSC 以太网产品系列中最适合这种情况的器件。  我不会预计将其用于1GbE 会出现任何问题。

    谢谢、
    Drew