This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:有关布线长度的问题

Guru**** 2895270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113835/ds80pci102-question-about-the-trace-length

器件型号:DS80PCI102

大家好、

我正在 ‘sDS80PCI102数据表中的下表。有关“已使用”迹线长度的卷流的表2,请您帮助评论迹线长度是指以下哪一项:

从源到器件的长度

从我们的器件到十六进制的长度

3.从源到十六进制的总长度

最好的雷加尔

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    这是从源到我们的器件的过程。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复。 顺便说一下、DS80PCI102是否有这样一个表、以便更轻松地进行配置。 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们没有该表。

    请参阅数据表的表2。 根据从源到器件的损耗、您可以使用此表中的正确设置或近似设置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复。 只是一个后续问题。

    我的客户希望将  DS80PCI102 用于 PCIe Gen2。 那么、对于 PCIe 速率引脚13、我们应该将1k 连接到 GND 还是将其保持悬空? 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    任何一个都应该正常工作。 我建议先保留浮点值。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    谢谢。 但很抱歉、我再问一个 有关交流电偶盖的问题。

    对于 PCIe Gen3、我们建议使用0.22uF 电容、但客户使用的是 PCIe Gen2、因此他们可以使用0.1uF 电容吗?

    此外、该器件位于 BMC 板和 FPGA 板之间。 FPGA 供应商要求使用0.22uF、BMC 供应商要求使用0.1uF。 那么、我们应该如何设计下图中的4个电容器?谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    1)。 PCIe 建议要求至少或至少75nF 电容、因此.1uF 或100nF 可以。

    2)。 转接驱动器的 TX 上- FPGA 的 RX 上,您在哪里? 符号-我们可以使用220nF 电容器。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    回复您的回复。 请您再次检查它吗? 非常感谢你的帮助

    1)。 PCIe 建议要求至少或至少75nF 电容、因此.1uF 或100nF 可以。

    Wayne:PCIe Gen2的最小值是否为75nF?

    2)。 转接驱动器的 TX 上- FPGA 的 RX 上,您在哪里? 符号-我们可以使用220nF 电容器。

    Wayne:我们的转接驱动器的 OUTB 上的电容- BMC 的 RX 如何? 哪一个是右上角标有"?"的电容器。 谢谢

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    1)。 我认为这是通用 PCIe 规范、是的、这也适用于 PCIe Gen2。

    2)。 是的、在我们的转接驱动器的 OUTB 上、我们需要使用220nF 交流耦合电容。 在 PCIe 环境中、TX 侧使用交流耦合电容器。

    此致、Nasser