This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:修订历史记录

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115638/tusb4020bi-revision-history

器件型号:TUSB4020BI

您好!

以下说明写入数据表的修订历史记录中。

"已将引脚说明从:TUSB4020BI 的 SMBus 从地址位2和位3始终为1更新为 TUSB4020BI 的 SMBus 从地址位3始终为1 "

是否可以理解这已更正了书面错误?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、位2是成组/SMBA2/HS_UP 的状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的评论。

    修订版 C 数据表显示如下、

    我知道此说明在版本 D 中发生了如下变化。

     

    想仔细检查正确的内容。

    这只是一个书面错误

    SMBus 从地址位2和位3过去实际上固定为1、并更改了仅位3固定为1的设计。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我理解您的问题、让我尽快检查并反馈给您。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的支持。

    我期待你的答复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西奈:

      它只是拼写错误。

    此致

    Brian