This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:根据 EQ 电阻变化、眼图模式没有变化的原因

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116624/tusb211-q1-reason-why-there-is-no-change-in-eye-pattern-according-to-eq-resistance-change

器件型号:TUSB211-Q1

 大家好、

正如我之前问过的关于眼图变化的同一个问题、客户在尝试您在上一个主题中提出的建议后仍然遇到相同的问题。

正如您在上一个主题中回答的那样、客户在测量眼图后关闭器件后更改了 EQ 电阻、但仍然存在相同的眼图图没有变化的问题。 客户还检查了 ENA_HS 引脚的输出值、在正常 USB 播放模式下为3.3V、在 USB 测试模式下为0V。

调节器的位置是否会影响结果? 它位于 CPU 和充电器之间。

EQ 电阻变化后眼图没有变化、还有其他原因吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果 ENA_HS 引脚在测试模式下读数为低电平、则转接驱动器在测试模式下未启用、这表示某种情况不正确。 请确保客户正确遵循数据表中描述的测试程序来测试转接驱动器、例如数据表中第8.2.2.1节和第8.2.2.2节中的测试程序。 此外、在测试时、确保在主机开始发送测试数据包之前连接所有终端、并且 RSTN 被驱动 足够 的时间为转接驱动器完全供电。

    如果您有任何其他问题或需要澄清、请告诉我!

    谢谢、

    Ryan