This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:TS3DV642-Q1

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116944/ts3dv642-q1-ts3dv642-q1

器件型号:TS3DV642-Q1

各位专家,您好!

我有一个设计将此 MUX 用作 MIPI MUX。

在与该多路复用器相关的 TI EVB、 所有数据通道都连接到0.22U 电容器是否必要?

2. 在 EVB 上、 多路复用器输出通道 通过 0欧姆电阻连接到 VCC、我应该在设计中执行相同的操作、PERPUSE 是什么?

3、不像 SCL、SDA 那样使用的引脚 使其悬空或接地?

4.在我的设计组"A"中,有4个具有1个 CLK 的通道,组"B"仅为1个通道和1个 CLK,我应该如何处理未使用的3个通道(B1+-、B2+-、B3+-))?  

 Thx、

AMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMI

    在与该多路复用器相关的 TI EVB、 所有数据通道都连接到0.22U 电容器是否必要?

    TS3DV642-Q1是一款可支持交流耦合和直流耦合接口的通用多路复用器。 例如、DisplayPort 规范要求 TX 上的交流耦合电容在75–200nF 范围内。 默认情况下、TS3DV642- Q1 EVM 在输入和输出上装配了0Ω Ω 电阻器、根据具体应用要求、这些电阻器可根据需要替换为电容器。

    2. 在 EVB 上、 多路复用器输出通道 通过 0欧姆电阻连接到 VCC、我应该在设计中执行相同的操作、PERPUSE 是什么?

    如果您想实施自己的终端方案、TS3DV642-Q1 EVM 的端口 D 上包括了外部终端电阻器选项。 例如、如果系统共模电压超出了 TS3DV642-Q1 0-3.6V 共模电压范围、那么您需要将 TS3DV642-Q1输入和输出进行交流耦合、以阻止 系统共模电压。 由于输入和输出均为交流耦合、您仍然需要为 TS3DV642-Q1提供共模电压、该电压可通过连接至 VCC 的外部50 Ω 终端实现。  

    在组装外部端接电阻器时、必须通过香蕉插头 VTERM 和 GND 提供外部端接。 目前、EVM 需要将外部端接电阻器保持在未组装状态。

    3、不像 SCL、SDA 那样使用的引脚 使其悬空或接地?

    未使用的引脚可保持悬空。

    4.在我的设计组"A"中,有4个具有1个 CLK 的通道,组"B"仅为1个通道和1个 CLK,我应该如何处理未使用的3个通道(B1+-、B2+-、B3+-))?  

    B1+-、B2+-、B3+-可保持悬空。

    谢谢

    David