This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:EEPROM 编程实用程序

Guru**** 2925890 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116084/tusb2046b-eeprom-programming-utility

器件型号:TUSB2046B

您好!

我需要用于 TUSB2046B 的基于 Windows 的 EEPROM 编程工具。 请将其发送至: francesco.beorchia@telit.com

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法国:

      我们有 基于 Windows 的 EEPROM 编程工具、但不确定是否适用于 TUSB2046B、让我检查一下并返回给您。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、TUSB2046B 似乎没有 HID 功能、因此无法通过它进行 EEPROM 编程。 请确认一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 、EEPROM 编程不适用于 TUSB2046B。

    此致

    Brian