This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV520:TS3DV520

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV520, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115970/ts3dv520-ts3dv520

器件型号:TS3DV520
主题中讨论的其他器件: TS3DV642

大家好、我的设计中采用了速率高达1.5Gbps 的 mipi-csi2、组件 TS3DV520是否支持 速率为1.5Gbps 的 mipi csi2格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 TS3DV642用作 MIPI CSI-2的无源多路复用器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道不足。我需要4个通道+时钟通道。 (我不需要 i2c)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS3DV642端口名称作为一个用于说明 HDMI 应用连接的方法是不同的、但是每个端口具有相同的电气技术规格。 请参阅以下方框图作为 MIPI CSI-2设计参考。

    谢谢

    David