This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:2个湿性电流周期之间忽略开关位置变化的示例;数据表波形以外的情况

Guru**** 1554590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116030/tic10024-q1-example-for-ignored-switch-position-change-between-2-wetting-current-cycles-other-case-than-the-datasheet-waveforms

器件型号:TIC10024-Q1

大家好、

数据表显示了"图8-13. 2个湿性电流周期之间忽略开关位置变化的示例"、  每个小写字母是否可以处理反映在 INT_STAT 和 IN_STAT_COMP 寄存器中 SCC 位的开关状态变化?

1) nINT 持续将低电平置为低电平、在 tPOLL_ACT_TIME (湿性电流流动)内发生开关状态变化

2) nINT 置为无效且处于高电平状态、开关状态在 tpol_act_time 外发生变化(无湿性电流流动)

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    如果我正确理解了您的问题、请告诉我。 我相信您正在问"1"和"2"是否代表与湿性电流应用相关的开关状态变化的两种可能情况。

    在施加湿性电流之前、器件无法识别状态变化。 因此、如果在未施加湿性电流时发生状态变化(如图8-13所示)、则器件将无法识别开关状态变化。 因此、不会将 SSC/INT_STAT 置为有效。 如果在湿性电流期间发生状态变化、或在开关处于已更改状态时施加湿性电流、则会识别开关状态变化并将 SSC/INT_STAT 置为有效。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    谢谢你。 我明白了。  

    连续模式的另一个问题。 如果开关闭合、MSDI 将始终灌电流/拉电流 Iwet、但其功能方框图中仅显示了一个内部比较器。 因此 、它可以检测 每个 IN0到 IN23按顺序变化的状态。

    然后、与轮询模式相比、连续模式有什么好处? 轮询模式看起来实现了相同的检测周期、但与 连续模式相比具有低功耗电流;轮询模式监视 Iwet 是否正在流动、这对于每个输入采用顺序方式;连续模式始终会流动电流、但仅以顺序方式进行监视。  

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    你是对的。 对于该器件、人们普遍误解为、在连续模式下、它始终同时监控所有开关。 您可以正确地理解、它使用比较器按顺序监控开关、类似于轮询模式。

    这种用例对于需要使湿性电流更恒定、而不是间歇性地施加到开关的情况非常有用。 不过、在大多数情况下、使用轮询模式是更好的选择、因为它可以降低电流消耗。

    [引用 userid="407553" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116030/tic10024-Q1-example-for-ignored-switching-position-change-between 2-wetting-curry-cycluse-other-case-than the -datashe-wavees/4137259#4137259"]、仅在以湿式方式监视每个轮询序列时以连续方式监视电流和流、仅在以浪涌模式监视电流、但仅在以浪涌模式监视每个轮询电流的方式进行。]

    简而言之、是的、这是正确的。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    感谢您、我了解了如果外部开关需要连续电流、则只需要连续模式。  

    此致、
    Ochi