This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811SEVM:设置和技术咨询

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116440/dp83tc811sevm-set-up-and-technical-inquiry

器件型号:DP83TC811SEVM
主题中讨论的其他器件: DP83TC811

您好、E2E 专家、

你好。

我想知道有关 DP83TC811SEVM 的一些信息。 如果要使用此板、我需要什么? 我现在所知道的是、MSP430控制 MDIO、并将100Base-T1 PHY 连接到 MDIO。

其他问题:

1. 我想知道这个电路板是否可以进行正常的100Base-TI 通信。

2. 在正常通信期间,如果可以的话。 0:3>接口输入是否需要外部信号源?

3. 如果可能、TX<0:3>接口在正常通信期间是否需要外部信号源进行输入?

4. 我想执行100Base-T1的协议解码。 可以执行它吗?

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83TC811只能进行100Base-T1通信。

    我不确定你的问题2是什么意思。

    由于 TX MAC 接口信号是 PHY 的输入、因此需要来自 MAC 的外部信号。

    100Base-T1的协议解码意味着什么? 此 PHY 将获取 MAC 接口信号并将其转换为100Base-T1信号、反之亦然。

    如需更多信息、请查看此电路板的用户指南 SNLU234。

    此致、

    Gerome