This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:多个问题

Guru**** 2405780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116308/dp83869hm-several-questions

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好、我的客户对 DP838969有几个问题。

 

1)

在电源方面、DP83869具有双电源模式和三电源模式。

使用三电源模式的优点是什么?

 

2)

数据表指定了加电序列、但没有关于断电序列的说明。

是否需要任何特定的断电顺序?

 

3)

它们使用 DP83869作为 RGMII 至1000Base-X

如何终止 TD_P_A 等未使用的 MDI 信号以及 JTAG、LED、CLK_OUT、XO 等未使用的自举引脚?

 

4)

他们希望了解如何使用1000BASE-X 评估 DP83869

通常如何评估?

例如、通过示波器测量上升/下降时间、占空比等? 还是 IBIS 仿真?

通过示波器合规性测试(?)测量 DP83869的 SI 和 SO?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba-San、

    1) 1)使用3个电源配置将更省电、因为客户可以使用外部 LDO 而不是依赖内部 LDO。

    2) 2)该 PHY 没有断电序列。

    3) 3)您可以保留这些引脚 DNC。

    4) 4)请参阅电气特性中的1000Base-X 输出部分。 然后、客户可以测量信号并与这些参数进行比较。

    此致、

    Gerome