This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:镜像模式和极性校正

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115601/dp83867ir-mirror-mode-and-polarity-correction

器件型号:DP83867IR

大家好、团队、

DP83867是否支持后视镜模式下的"极性检测和校正"?

根据数据表第36页:"在镜像模式下、信号的极性也相反。"

但是数据表没有提到极性将被纠正、而根据 IEEE802.3 、这应该得到支持、对吧?

来自竞争产品数据表:"自动检测和校正线对交换、线对偏移和线对极性"

 wire_cross 位显示"通道极性反转"、但 该信息是否在内部用于纠正极性?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PHY 应能够支持常规和镜像模式下的极性检测和校正。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    是的、应该这样。 但是、您能否确认它确实支持此功能、请这么做? 我建议将"DP83867 支持常规模式和镜像模式下的极性检测和校正"放入数据表中、因为我在 e2e 上看到有关此主题的许多威胁。

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

     我们将注意到您的建议、团队将讨论此问题、以便在将来的数据表更新中进行考虑。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    您能否确认 DP83867IR  支持常规模式和镜像模式下的极性检测和校正? (不使用"应"一词)

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    是的、支持这些功能。

    此致、

    Gerome