This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1164-Q1:泄漏电流

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1167-Q1, TCAN1164-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116333/tcan1164-q1-leakage-current

器件型号:TCAN1164-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1167-Q1

尊敬的团队:

我们正在尝试计算产品的总泄漏电流、以检查我们是否能够满足 OEM 要求(<100uA)。

根据数据表,它说按 STB 应该是230uA +60uA,但我不知道我们是否正确理解它:是这样吗?

在这种情况下、TCAN1167-Q1是否是正确的选择? 我知道它在睡眠模式下的睡眠电流典型值为6uA、对吧?

此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、您好!

    TCAN1167-Q1是两个器件的较低电流选项、因为它具有睡眠模式(如您所述)。

    µA TCAN1164-Q1、待机模式下的最大电流消耗将为230 μ A、直到检测到有效 WUP。 总线偏置 µA µA 后、将额外消耗60 μ A 的最大电流、从而使最大电流消耗为 ISUP (STB)+ ISUP (BIAS)= 290 μ A。 µA µA 没有活动状态、230 μ A 似乎高于100 μ A 要求。

    TCAN1167-Q1在 µA µA 模式下能够实现极低的电流消耗:整个温度范围内的最大电流为50 μ A (85°C 下的最大电流为40 μ A)。 这应满足您列出的 OEM 要求。 您是否打算在上面键入睡眠电流值?

    最棒的

    Danny