This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:器件可支持的最大长度#39

Guru**** 2384820 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116254/tusb212-what-s-the-max-length-device-can-support

器件型号:TUSB212

您好!

请参阅我的客户申请。

根据 TUSB212数据表、该器件需要放置在6英寸以内靠近连接器的位置。

从 USB 集线器到连接器的总长度为20英寸。

我想知道客户是否需要在集线器和连接器之间放置2个 TUSB212?

 我们可以支持从集线器到 TUSB212多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    根据是 USB 电缆还是布线、电缆之间的长度或是否需要转接驱动器取决于。 对于电缆、您通常可以在需要转接驱动器之前使用3米长的电缆、但电缆类型确实起着重要作用。 使用跟踪时、您可以使用更长的时间、但这主要取决于跟踪路径中的任何连接。

    但是、在这种情况下、由于它仅覆盖20英寸、因此连接器和集线器之间最多只需要一个 TUSB212、甚至根本不需要。

    您或客户在数据表中看到 TUSB212需要放置在距离连接器6英寸以内的哪个位置? 我在那里似乎找不到任何这样的东西,所以如果你能引导我去做,我就能给你一个更准确的答案。  如果您有任何其他问题或需要更多澄清、请告诉我!

    谢谢、

    Ryan