This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:哪一侧连接到根端点以及哪一侧是端点是否重要

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116172/ds160pt801-does-it-matter-which-side-is-connected-to-root-and-which-is-endpoint

器件型号:DS160PT801

在文档中显示 A_port 和 B_port 的图中、A_RX 和 B_TX 始终连接到根端口。

是否可以将其交换为 B_RX 和 A_TX 连接到根?    这是否在 C0器件中进行了验证?

  我认为这是英特尔规范所指的端口方向?

  与 x4分叉端口相关的同一问题。  一个 x4端口可以连接到 A_RX、B_TX 到根、另一个 x4端口 B_RX、A_TX 连接到根吗?

谢谢、
Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    您对所有问题都回答正确。  假设重定时器设置为4x4分叉、则每个 x4链路的端口方向都无关紧要。  根复合体或端点 可连接到 A_RX 或 B_RX 端口。

    我们的2重定时器 EVM 的早期版本具有第一个连接到 RC 的重定时器 A_RX 通道、而第二个重定时器具有连接到 RX 的 B_RX 通道、并且能够用于所有链路宽度。  这已经过验证。

    此致

    Nicholaus