This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:PTP 测试设置

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83640T-EVK, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116067/dp83640-ptp-test-setup

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件: ALP

您好!

我们计划使用 SNLA098A 设置来验证 DP83640上 PTP 同步的准确性。

正在测试的 DP83640T-EVK 是否适合此评估?

我们现在如何找到"ALP FPGA bord"? 市场上是否有任何推荐的替代电路板?

 

另一个问题是、DP83640本身能否在没有 PTP 同步功能的情况下创建 PPS?

当断开以太网 IEEE1588V2连接时、独立 DP83640可从内部时钟输出 PPS。  正确吗?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     下面是 SNLA098A 中的设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    遗憾的是、此应用手册非常旧、因此我无法提供所使用的任何电路板的具体详细信息。 您需要决定自己的 FPGA 平台、以用作以太网 MAC。

    至于第二个问题、是的、DP83640 可以从内部时钟输出 PPS 、而无需运行 PTP 同步功能。

    谢谢、

    David